作品タイトル:かばんちゃん
表示名:Team HSL
コンセプト・作品説明 |
---|
あなたは毎日持ち歩いているカバンを大切に扱っていますか. 通勤,通学で荷物を運ぶのに欠かせないカバンですが,なんとなく雑に扱っていませんか. 毎日使うものですから,愛着を持って長く使いたいですよね.しかしながら,ものが溢れている現代において,私たちはものへの愛着を忘れがちです. そこで私たちが提案するのは,愛着を持たずにはいられなくなる,持ち歩くことが楽しくなる,そんなカバンです.作品名は,『かばんちゃん』です! |
機能説明
カバンちゃんは,次の機能を搭載しています.
①『話す』:
朝カバンちゃんを持ち上げるとき,持ち上げ動作を加速度センサで検知してあいさつをしてくれたり,雑に置くと悲鳴をあげたり,あたかもカバンが生きているかのような印象を与えることで,持ち主に自然と愛着を抱かせることができます.
②『通知機能』:
朝寝坊して,天気予報を見損ねてしまっても大丈夫.それは,かばんちゃんが教えてくれるから.また,またスケジュールをリンクさせれば,確認しなくても,朝持ち上げたときに今日の予定予定を通知してくれます.
③『忘れ物検知』:
「折りたたみ傘をどこかに忘れた!」そんな経験はありませんか.かばんちゃんは肩パッド内の圧力センサを使って,朝家を出る時のカバンの重さを記録します.そしてカバンの中身が軽くなったとき,忘れ物をした可能性があることを知らせてくれます.
便利でかわいい,大切にしないではいられない.そんなカバンを私たちは目指します!
デモ動画
解説とソース
かばんちゃんは,黒いリュックの内部のGR-PEACHを処理部としている.
リュックの内部の加速度センサ,リュックの底部の赤外線センサ,背中接触部の赤外線センサ,さらにリュックのベルト部分の圧力センサを搭載している.ESP8266を用いてAWSサーバにTCP通信を行い現在時刻や気象情報を取得することができるほか,音声合成用マイコンATP3011F4-PUを用いてスピーカーから発声させることができる.
搭載した加速度センサから算出した角度および,二つの赤外線センサの値からカバンの4 つの姿勢を判定する(垂直接地,水平接地裏,水平接地表,持ち上げ状態).姿勢の変化により さまざまな発声を行う.ベルト部の圧力センサは荷物の重さを推定するために利用し,持ち 上げ時に圧力センサの値が極端に小さくなっていた場合,忘れ物があるかないかを音声にて 確認する忘れ物検知機能も実装している.
GRデザインコンテスト2017 ファイナリスト