がじぇっとるねさす

ホビーとエレクトロニクスを繋げるサイト

がじぇるね工房

作品タイトル:家庭でも使える大画面ボード

表示名:TKTK360

コンセプト・作品説明
安価な2次元空間認識の大画面ボード
####

アイディアの内容(課題、解決方法)

大画面のタッチデバイスは、非常に高額商品です。
家庭にある液晶TVやプロジェクタを再利用し、任意のアプリケーションを操作できるようになれば 今までできなかったIT活用の幅が広がると考えました。

そこで、Gr-Gottonを使い作成した入力用ペンと、赤外線カメラと、独自で開発したソフトウェアで、TVやプロジェクタに写したパソコン画面を操作ができる後付け可能で、"安価"な大画面タッチボードの開発を行いました。

まず、赤外線カメラを置いた後、操作したい画面の領域を正しく認識しているか確認します。
次に、画面の四隅を順番にペンでクリックし、表示領域を学習します。
その後、任意のアプリケーションで、マウスと同等の操作が可能です。

入力ペンは、GR-Cotton、LED(IR)とタクトスイッチ、BlueToothを使用しています。

####

デモ動画

####

ソース

TKTK360

GRデザインコンテスト 2017 ファイナリスト

share

ページトップへ