作品タイトル:GR-COTTON+ESP8266 でLINE通知!
表示名:ちゃんとく
コンセプト・作品説明 |
---|
こんにちは。dotstudio株式会社でエンジニア兼ライターをしているちゃんとくです。 GR-COTTONのボタンを押すとLINEで通知してくれるモノの作り方を紹介します。元々のの機能を活かし、追加パーツはWi-Fiモジュールのみになるよう実装しました。 GR-COTTONをトリガーにウェブから値が取れるようになるので、様々なモノに応用できると思います。 |

全体の構成
GR-COTTONとESP8266を使ってMilkcocoaに値を送り、Node.jsでMilkcocoaを監視します。特定の値が来たらLINE通知をするようNode.jsでプログラムします。
実装に必要なものは以下です。
- ESP8266(今回は秋月電子のDIP化キットを使用しています)
- USB MicroBケーブル
- ジャンパ・ピンヘッダ・ブレッドボードなど

回路

実装 - Milkcocoaにアプリを作成する
Milkcocoaというサービスにアプリを作成します。Milkcocoaはリアルタイムにデータの保存・更新・取得を行うことができます。様々な言語向けにSDKが用意されており、電子工作にも組み込みやすくなっています。
https://mlkcca.com/ からログインまたは新規登録し、dashboardから新しいアプリを作成します。
アプリのapp_id
を確認します。
これだけでMilkcocoaの準備は完了です!

実装 - GR-COTTONにプログラムを書き込む
webコンパイラからプログラムを書き込みます。webコンパイラからプログラムを書き込みます。公式ページの「ログイン」または「ゲストログイン」からコンパイラを開きます。
「プロジェクト」の「+」から新しいプロジェクトを作成しましょう。
GR-COTTON_Milkcocoa_V1.01.zip
というMilkcocoaアクセスできるプログラムのテンプレートを選択します。任意のプログラム名をつけましょう。
gr_sketch.cppというファイル
を開き以下のプログラムを貼り付けます。
#include#include "ESP8266.h" #include "Milkcocoa.h" #include "Client_ESP8266.h" #define ESP_Serial Serial1 #define WLAN_SSID "XXXXXXX" // Wi-FiのSSID #define WLAN_PASS "XXXXXXX" // Wi-Fiのパスワード #define MILKCOCOA_APP_ID "xxxxxx" // Milkcocoaのapp_id #define MILKCOCOA_DATASTORE "MILK_COTTON" // 任意の名前 #define MILKCOCOA_SERVERPORT 1883 ESP8266Client wifi; const char MQTT_SERVER[] PROGMEM = MILKCOCOA_APP_ID ".mlkcca.com"; const char MQTT_CLIENTID[] PROGMEM = __TIME__ MILKCOCOA_APP_ID; Milkcocoa milkcocoa = Milkcocoa(&wifi, MQTT_SERVER, MILKCOCOA_SERVERPORT, MILKCOCOA_APP_ID, MQTT_CLIENTID); void onpush(DataElement *pelem); boolean g_sw_push = 0; void sw_push() { g_sw_push = 1; delayMicroseconds(1000); } int led = 24; // 青色のLEDを指定 void blink() { digitalWrite(led, LOW); delay(100); digitalWrite(led, HIGH); delay(100); digitalWrite(led, LOW); delay(100); digitalWrite(led, HIGH); } void setupWifi() { Serial.print("Connecting to "); Serial.println(WLAN_SSID); wifi.begin(ESP_Serial, 115200); Serial.print("FW Version:"); Serial.println(wifi.getVersion().c_str()); if (wifi.setOprToStation()) { Serial.print("to station ok\r\n"); } else { Serial.print("to station err\r\n"); } if (wifi.joinAP(WLAN_SSID, WLAN_PASS)) { Serial.print("Join AP success\r\n"); Serial.print("IP: "); Serial.println(wifi.getLocalIP().c_str()); } else { Serial.print("Join AP failure\r\n"); } if (wifi.disableMUX()) { Serial.print("single ok\r\n"); } else { Serial.print("single err\r\n"); } } void setupMilkcocoa() { if(milkcocoa.on(MILKCOCOA_DATASTORE, "push", onpush)){ Serial.println("milkcocoa on sucesss"); } else { Serial.println("milkcocoa on failure"); } } int cnt; void setup() { Serial.begin(9600); delay(10); Serial.println("wait..."); delay(5*1000); Serial.println(F("Milkcocoa SDK demo")); Serial.println(); Serial.println(); setupWifi(); setupMilkcocoa(); pinMode(2, INPUT_PULLUP); attachInterrupt(0, sw_push, FALLING); pinMode(led, OUTPUT); digitalWrite(led, HIGH); cnt = 0; } void loop() { milkcocoa.loop(); if (g_sw_push == 1) { DataElement elem = DataElement(); elem.setValue("value", 1); milkcocoa.push(MILKCOCOA_DATASTORE, &elem); Serial.println("pushed!"); Serial.flush(); // for debug blink(); delay(1000); g_sw_push = 0; } } void onpush(DataElement *pelem) { Serial.println("onpush"); Serial.println(pelem->getInt("value")); }
Wi-Fi情報、Milkcocoaの情報をそれぞれ記載し、保存したら右側の「ビルド実行」をクリックします。
ビルドが完了するとcotton_sketch.bin
というファイルが出来ているので右クリックでダウンロードします。
書き込み用ソフトの「KurumiWriter」を起動します。インストールしていない方は下記のダウンロードリンクから進めてください。
USBケーブルでPCとGR-COTTONを接続します。
KurumiWriterを開き、「Serial Port:」をUSBで接続しているGR-COTTONにします。Updateをしても表示されていない場合は、給電専用のケーブルではないか確認してみてください。
他の値は上のように設定します。「File」に先ほどダウンロードしたcotton_sketch.bin
を選択したら、「Write」で書き込みましょう。

実装 - LINE Botを作成する
LINE Botの開発を始めるために、ビジネスアカウントの登録をします。
LINE BUSINESS CENTERから「Messaging APIを始める」を選択します。スマートフォンのLINEアプリの設定からメールアドレスを設定しログインしましょう。
「会社/事業者」を選択または追加し進めます。(個人で問題ありません。)
「アカウント名」でBotの名前を設定し、「業種」を選択し確認します。
アカウントが作成できたら、「LINE@MANAGER」へ移動します。
左側のアカウント設定からBot設定へ進み、「APIを利用する」を選択します。
設定画面に進むので、以下のように選択して保存します。
「ステータス」の項目の「LINE Developersで設定する」を選択します。
「Channel Secret」「Channel Access Token」「Your userId」を表示しコピーしておきます。
一旦設定画面は開いたまま、Node.jsのプログラムを作っていきます。
任意の場所にプロジェクトディレクトリを作成し、下記コマンドでpackage.json
を作り必要モジュールをインストールします。
$ npm init --yes $ npm i socket.io-client milkcocoa --save
app.js
というファイルを作成し、エディタなどで開き以下のプログラムを貼り付けます。
'use strict'; const http = require('http'); const https = require('https'); const crypto = require('crypto'); const PUSH_PATH = '/v2/bot/message/multicast'; const MY_USERID = 'xxxxx'; //LINEのユーザーID const HOST = 'api.line.me'; const CH_SECRET = 'xxxxx'; //Channel Secret const CH_ACCESS_TOKEN = 'xxxx'; //Channel Access Token const SIGNATURE = crypto.createHmac('sha256', CH_SECRET); const PORT = 3000; const Milkcocoa = require("./node_modules/milkcocoa/index.js"); const APP_ID = "xxxxx"; // Milkcocoaのapp_id const milkcocoa = new Milkcocoa(`${APP_ID}.mlkcca.com`); const ds = milkcocoa.dataStore("MILK_COTTON"); // データストア名 /** * httpリクエスト部分 */ const pushClient = (userId, SendMessageObject) => { let postDataStr = JSON.stringify({ to: userId, messages: SendMessageObject }); let options = { host: HOST, port: 443, path: PUSH_PATH, method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json; charset=UTF-8', 'X-Line-Signature': SIGNATURE, 'Authorization': `Bearer ${CH_ACCESS_TOKEN}`, 'Content-Length': Buffer.byteLength(postDataStr) } }; return new Promise((resolve, reject) => { let req = https.request(options, (res) => { let body = ''; res.setEncoding('utf8'); res.on('data', (chunk) => { body += chunk; }); res.on('end', () => { resolve(body); }); }); req.on('error', (e) => { reject(e); }); req.write(postDataStr); req.end(); }); }; /** * Milkcocoaへのpushの監視 */ ds.on("push", r => { if (r.value.value === 1) { // メッセージを送信 const message = 'ボタンが押されたよ!!'; let pushSendMessageObject = [{type: 'text',text: message}]; pushClient([MY_USERID],pushSendMessageObject) .then((body)=>{ console.log(`「${data.text}」をプッシュ通知成功`); },(e)=>{console.log(e)}); } }); http.createServer((req, res) => { let body = ''; req.on('data', (chunk) => { body += chunk; }); req.on('end', () => { if(body === ''){ console.log('bodyが空です。'); return; } res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'}); res.end('su'); }); }).listen(PORT); console.log(`Server running at ${PORT}`);
「ユーザID」「Channel Secret」「Channel Access Token」を記入します。「データストア名」にはGR-COTTON側のプログラムで設定した名前を指定します。
Node.jsのプログラムは「Heroku」や「Azure WebApps」などのサービスを使ってホスティングしましょう!その際キーやトークンなどは漏洩しないよう環境変数に指定します。
トンネリングツール(ngrokやlocaltunnelなど)を使ってローカル環境で試すこともできます。(参考:Azure Web AppsとNode.jsで作る電車運行状況通知──LINE Bot(3))

LINE通知を送ってみよう!
GR-COTTONとNode.jsプログラムの準備ができたら、試してみましょう!ボタンを押すとBotからLINE通知が送られてきます。
大学までは文系で法学を学んでいたが「モノを作れる人」に憧れて知識ゼロからエンジニアに転身。本業ではPHPでWebサーバサイド開発を担う傍ら、テクニカルライターとしてdotstudioに参加している。
Node.jsユーザグループ内の女性コミュニティ「Node Girls」を主催。趣味の電子工作では日本最大のIoTコミュニティ「IoTLT」で体当たり電子工作を発表中。