作品タイトル:スキップシューズ
表示名:ELIX
コンセプト・作品説明 |
---|
その場で足踏みすることで仮想世界を歩き回ることができます。駆け足すると仮想世界を走れます! GR-COTTONと加速度センサー、WiFiモジュールを使用して、VRコントローラーとしても使用できる足踏みコントローラーを作成しました。 |

アイディアの内容と喜ぶ人
おもわずスキップしたくなる、歩くと音の出るシューズです。
加速度センサーを使用し、あるいたりステップを踏むことで音がでます。
触覚デバイスハッカソン「ショッカソン2016」にて音の出る卓球ラケットとともに「体育館の音が出るシューズ」として出展し、一般投票を含む4部門の賞をいただきました。
今回デバイスをCOTTONに変更し、巨大不明生物の足音、ロマンチックな足音などを追加、さらに盛り上がれるシューズを目指します。
また、Wi-Fiモジュールと組み合わせて、VRコンテンツ用、屋内エクササイズ用に利用できる足踏みコントローラーとして使用することができます。
喜ぶ人:屋内でも手軽に運動したい人
GR DESIGN CONTEST 2016 にてお子様に大変喜んでいただけたのも、賞をいただけた理由の一つだと思っております。

コンテスト最終審査までに実現すること
・加速度センサ、感圧センサ付きの靴(に取り付けられるガジェット)
・Wi-Fiでデータを送受信
・Wi-Fi足踏みコントローラーとしての利用
ソース:

デモ動画
ELIX
GRデザインコンテスト 2016 ファイナリスト