がじぇっとるねさす

ホビーとエレクトロニクスを繋げるサイト

がじぇるね工房

作品タイトル:遠隔手つなぎデバイス tetote

表示名:小川紗也加

遠隔手つなぎデバイス tetote

コンセプト・作品説明
大切な人と離れている時間は、誰にでもあるものでしょう。tetoteはそんな時、心の距離を縮めてくれるアイテムです。2匹のネコは瞬きしたり、震えたり、温まったり。さりげなく変化して2人の気配を伝えます。「近くにはいないけど、あなたのことを思ってるよ。」そんな気持ちを伝えることで、あなたの日常を暖かくします。
####

アイディアの内容と喜ぶ人

仕事が忙しいお父さん、離れて暮らすおばあちゃん、遠距離恋愛中の恋人。大切な人と離れている時間は、きっと誰にでもあるものでしょう。tetoteは、そんなときに心の距離を縮めてくれるアイテムです。
ペアになった2匹のネコは互いに通信しあい、光や音、温度を変えて2人の気配を伝えます。相手がアイテムに触れたとき。近くにいるとき。声が聞こえるとき。大切な人の何気ない動作を反映して、あなたのアイテムが変化します。
遠くで頑張っている大切な人の気配を伝えることで、あなたの日常を少しだけ暖かくします。

####

コンテスト最終審査までに実現すること

2つのアイテムは加速度センサ、圧力センサ、温度センサ、脈波センサ、音センサを搭載し、「触れられた」「ぎゅっと握られている」「近くに人がいる」「音が聞こえてくる」などの気配を検出します。検出された気配は、小型Wifiモジュール(ESP-WROOM-02)からサーバを経由して送られ、もう1つのアイテムまで伝わります。そして、LEDや音、電熱線や振動モータにより、視覚・聴覚・触覚に訴える形で表現されます。
 

/edDir/files/software.zip

/edDir/files/hardware.zip

####

デモ動画

小川紗也加

GRデザインコンテスト2016 ファイナリスト

share

ページトップへ