がじぇっとるねさす

ホビーとエレクトロニクスを繋げるサイト

がじぇるね工房

作品タイトル:加速装置

表示名:にゃーにゃー

加速装置

コンセプト・作品説明
小排気量の車を好んで乗っているななぱぱです。
余計なものを排除することで、必要な性能を得る・・・ゼロ戦の設計に通じるなぁーと思っています。
夏でも、窓を開けてエアコンを使わずに過ごしていましたが、
近年の、酷暑で、エアコンは必須。でも、エアコンつけると加速しない・・・

MT車の進化は自分で行うしかない。と思い、開発しました。
####

アイディア

原理は簡単。加速したいときにエアコンを切ります。

すなわちアクセルを踏み込むとき、および、一定量以上、アクセル踏み込みを継続しているときです。(シフトチェンジなどの影響を受けない様保持時間を調整しました。)
これで、ほぼ、加速ストレスなく、エアコンを使える様になりました。
また、積極的に、減速時のエネルギーもエアコンで回生することが可能になりました。
加速時のロスがなくなり、運転も楽しく、エコにも、安全にもつながる後付けアイテムができました。

加速装置のネーミングは、学生の頃、上り坂で、エアコンを切り運転していて、その切るタイミングに、「加速装置!!」を叫んでたからです。

資料

/edDir/files/kasokusouchi.pdf

####

デモ動画

にゃーにゃー

GR-LYCHEE デザインコンテスト 2018 in Japan ファイナリスト 3位
 

share

ページトップへ