作品タイトル:保育士さんからカメラ HoikuCam
表示名:くらきism
コンセプト・作品説明 |
---|
写真+音声で保育園での記録業務を効率化するHoikuCamを作りました。HoikuCamは写真を撮るだけではなく、音声メモをつけてクラウドにデータを自動的に送ることが可能です。クラウド側では送られてきたデータをもとに自動で子供ごとに画像を仕分けし、音声メモをテキスト化して付与します。加えて、HoikuCamでは、センサーを活用した操作支援や、サービスの検証を行うことができます。 実際にHoikuCamを保育園で使ってもらい、現場の声(園長さん)をいただきました。 |
アイディア
保育園不足が社会問題になっていますが、そこで働く保育士さんの業務も激務であり、課題となってきている。一方、保育園の環境の情報化は進んでいない状況で、IT技術の導入による支援が求められている。
子供達の成長を親に伝えるため、写真をとりそれらを使った報告書を作成する必要があるが、この報告書の作成に時間がかかっている。この作業を、AI技術を使い自動化します。
写真を撮る際に、音声メモを付与します。この写真と音声メモを、顔認識と音声翻訳技術を使って分析し、それらの情報から報告書を自動生成します。
デモ動画
ソース
くらきism
GR-LYCHEE デザインコンテスト 2018 in Japan 1位